This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:未知器件的 MSPFlasher 错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1335338/msp430g2210-mspflasher-error-with-unknown-device

器件型号:MSP430G2210

大家好、

我的客户使用 MSPFlash 对 msp430g2210进行编程。 但是 在使用"Program MSP430.bat"时, 它们遇到了错误(未知器件)。 你有什么建议吗?

它们使用最新的 MSPFlasher v1.3.20  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry

    设备似乎未连接。 请首先确保硬件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    问题没有解决。 下面是客户的反馈。 请帮助澄清。 谢谢你。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

    硬件环境如下所示。

    调试接口原理图如下所示。

    闪存日志如下所示。

    结果:

    刷写后、 MSP430按预期工作(GPIO 信号运行良好)。 然而、在 MSP-FET430UIF 断电后、MSP430无法工作(无 GPIO 信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已为 MCU 供电?

    B.R.

    佐伊