This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:连接 XDS110调试探针

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1342896/lp-mspm0c1104-connect-xds110-debug-probe

器件型号:LP-MSPM0C1104

大家好、

我的客户希望连接到 XDS 110调试探针、但显示以下错误。

CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用您的安装目录中.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 有关说明、请查看其中的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。 (仿真包12.6.0.00029)

您是否 有关于连接 XDS110调试以获得更好用户体验的分步指南?

我已经尝试搜索它、但我只能找到以下没有分步指南的文档。

XDS110调试探针(TI.com)

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    根据 CCS 报告的错误、客户需要执行以下操作:

    1)。 检查 PC 中的设备管理器、以检查是否正确识别 XDS110;

    2)。 检查 XDS110和 M0的连接、客户可以参阅  XDS110调试探针(TI.com) 或 LP-XDS110 快速入门指南(ti.com);)

    3)。 更新 XDS110的固件、您可以参考 CCS 报告的错误信息:可以 使用安装目录中的.../ccs_base/common/uscif/xds110实用程序更新固件和序列号。  

    4)。 您可以尝试使用 LauchPad 上的 XDS110来测试代码是否可成功下载。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢您的及时响应。

    客户似乎可以在 PC 设备管理器中找到 XDS110。

    客户是否应下载驱动程序? 如果是,是哪种驱动程序?  

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    您可以让客户执行我刚才提到的第2)点到第4)点、

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    客户已尝试在 CCS 文件夹中打开 xdsdfu 文件、但仍然没有改进。

    他们仍然无法在设备管理器中找到该端口。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    因此客户无法在设备管理器中找到该端口、对吧? 我看到您说"客户似乎可以在 PC 设备管理器中找到 XDS110。"、可能您失去了"不"。 是的、如果客户在设备管理器中找不到端口、则应下载驱动程序、您可以从网站找到并下载该驱动程序、您可以尝试在网站上查找该驱动程序、因为此驱动程序不包含在 TI 资源中。

    此致、

    K·扬茨