This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:当在晶振期间使用 RTC_C 模块时、会发生什么情况呢?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1343086/msp430f6779a-what-happens-when-using-the-rtc_c-module-during-the-crystals-is-unstable

器件型号:MSP430F6779A

因为我们的器件需要大约600ms 来等待一个稳定的32768Hz 晶振。



晶体不稳定期间、使用 RTC_C 模块会发生什么情况?


UCS 模块的故障安全运行是否会将 RTC 模块切换为由内部时钟 REFO 操作?

如果没有对 RTC_C 模块进行失效防护操作、是否存在诸如 MCU 冻结或崩溃等严重错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    UCS 模块的故障安全操作将切换 RTC 模块以由内部时钟 REFO 操作?

    基于 UG 第 5.2.12章 UCS 模块故障安全操作中的说明。 仅当 晶体振荡器故障位 XT1LFOFFG 被置位时、UCS 才会切换基准时钟源。  

    因此、如果晶振不稳定但未触发故障标志、RC 模块仍可以使用这个不稳定的时钟源运行。 这不会导致 MCU 冻结或崩溃、因为系统会提供失效防护功能。

    在此示例代码中、代码等待 LFXT 稳定、然后配置 UCS 配置。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AA3dUu64Y5GEFwism6plaA__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    此致、

    现金豪