This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:开箱即用 SDK 无法调试

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339773/lp-mspm0c1104-out-of-box-sdk-can-not-debug

器件型号:LP-MSPM0C1104

大家好、

我的客户可以使用开箱即用 SDK 进行调试、其中显示以下错误。

Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示前一个 SWD 请求存在错误情况。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真包12.6.0.00029)

它们使用的是最新的 SDK 1.30.00.03和最新的 CCS 12.6.0。

我自己尝试过它,但我找不到任何类似的错误。

我已要求他们删除工作区中的文件夹并重新导入,尝试再次调试,但失败了。

但是、它们可以调试其他 SDK 文件夹、例如 uart_echo_interrupts_standby.c。  

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    请选择工厂 reset.e2e.ti.com/.../Factory-reset.pdf

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    是的、他们也进行了恢复出厂设置。

    但发生了相同的错误。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    他们是否更改了演示代码的代码?

    或仅下载 SDK 演示代码、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    他们只需从 CCS Resource Explorer 下载 SDK、无需进行任何更改。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    他们能否更换一个新的芯片来试用一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    目前只有一个 LaunchPad。

    我需要订购新版本、并在需要更改时再次发送给他们。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    因为我们这里的客户有同样的问题、新的芯片是 解决这个问题的有效方法。

    但是对于这个芯片、 你是否知道可以从丝印上看到 MCU 的版本还是 EVM 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    问题是、当我的客户将其更改为另一台 PC 时、他们可以成功调试它。

    这意味着、芯片(launchpad)没有问题。

    它仅在特定 PC 上发生。

    你有什么想法吗?

    此致、

    肯利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    请确保连接线(USB-MicroC)直接连接到 PC、但不使用 坞站。

    某些 PC 可能会 漏电并导致此问题。

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我已向客户确认、他们没有使用任何坞站连接至 PC。

    它们可以调试开箱即用的另一个示例代码是奇怪的。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    是的、这真的很奇怪。 就是这个无法调试的示例?

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    是的、就是这样。

    此致、

    肯利