This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:哪一项是正确的电容值、文档? 或 EVM?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1343081/msp430fr2476-which-one-is-the-correct-capacitance-value-document-or-evm

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2676

尊敬的专家:

哪一项是32kHz 晶体振荡器的正确电容值?

在随附文档中、根据计算结果、CL1和 CL2为23pF。 另一方面、C3和 C4的12pF 连接到 EVM 上的 MSP430FR2476。  

e2e.ti.com/.../slaa322d-_2800_1_2900_.pdf

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    根据 slaa322d、电容值取决于晶体制造商的建议。  

    因此、假设为12pF、则公式需要(2) 22pF 才能满足此要求。

    我从 FR2476 BOM 中找到了该晶体、显示为12.5pF。  基于这一点、我会说 FR2476 Launchpad 的值错误。

    让我来向工具团队核实、看看他们是否可以帮助澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速检查了 MSP430FR2676 EVM (与 FR2476相同、但具有 captouch)、发现它使用的是22pF (抱歉、如果 pic 模糊了)、这与文档内容有关。

    下面是一个可能对您有所帮助的相关 E2E 帖子-> 链接