This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:需要器件编程帮助

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1343127/msp430fr5964-need-help-programming-the-device

器件型号:MSP430FR5964

我正在尝试对器件 FRAM 进行编程。 我在规格表中看到我们有可用的调试引脚。    

我看到我们有 Spy-Bi-Wire 和 JTAG 接口来对器件进行编程。

只是想确认可以使用哪个接口来高效地对器件进行编程?

此外、我还看到 TCLK 和 TDI 具有相同的引脚22分配。 是否可以确认它是否正确?

如果是、如何将这些引脚用于 JTAG 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    您可以使用 Spy-Bi-Wire 或 JTAG、2线或4线。 《使用 JTAG 接口对 MSP430进行编程》、文档中可以介绍这两者的详细信息。

    引脚分配正确。

    此致、

    卢克