This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:尝试在修订版本 H 和 F 上运行同样的源代码、但是在修订版本 F 上运行失败

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSP430F5437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1343363/msp430f5437a-try-to-run-the-same-source-code-on-revision-h-and-f-but-failed-on-revision-f

器件型号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件: MSP430F5437

我将对  MSP430F5437A 版本 F 上电的问题进行调查。  我们已使用   MSP430F5437A 的修订版本 H 已超过10年、 由于物料短缺、我们打算将其切换到 MSP430F5437A 的修订版本 F。 但我们在  工厂中发现、当我们将同一个软件编程到版本 F 时、器件有时无法正常加电。我听说过 为了使看门狗工作而在这段时间内出现了一些延迟、但我们仍然有问题。 我获得了版本 H 的数据表。在工作/待机/唤醒中、有一些用于时钟和计时的数字。 您能否告诉我、当 我想  使用相同的软件映像来处理兼容性问题时、当我们将一个转换到另一个时、我可以考虑哪些问题。  如果我手头有已表面处理的设备或更多信息、我会上传。  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyungjae,

    一般而言、器件版本之间的唯一差异是适用的勘误表。 通常、后续版本(字母表后面的版本)将会解决一些勘误表问题。 您可以在此处查看勘误表: MSP430F5437A 器件勘误表(修订版 AC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在这里遗漏一些东西。  版本 F 和 H 适用于数据表、而不是器件。 该器件的修订版 H 数据表具有无用的修订历史记录、仅显示对修订版 G 的更改。

    通过查看 G2553的数据表、我可以看到从最初到版本 J 的历史记录。更有用。 对该文档进行了大量的编辑、但没有任何内容表明对芯片进行了更改。

    通过查看勘误表、我确实找到了 G2553芯片更换的一些信息。 显示 A、B 和 C 的裸片版本以及如何标记器件。 这些裸片版本如何与数据表中的变化相对应、这需要说明。

    F5437A 似乎很幸运、其数据表版本与裸片修订版本的数量相匹配。 如何或即使它们彼此对应是一个谜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Dylan。 我的同事和我将回顾这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 如果 我在谈论修订版本号时混淆了一些信息、就会让您感到困惑。 我想谈谈器件。 Rev F 和 H 小数出现在软件包中。 我听说 Rev F 可与 IAR 7.x 配合使用。 我们之前使用修订版 H 在 IAR 5.3上进行了编译。 如果有的话,让我问我的同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    虽然我不明白为什么 MSP430F5437数据表的修订历史记录这么空、但我可以解释器件修订版本并不对应于数据表修订版本。 数据表可由于器件改动以外的原因进行更新、如果有器件改动、则可能不会更新。

    勘误表文档是随芯片修订版本而应始终更改的文档。 芯片只会经过修订以修复一些已知问题、所有这些问题应列在勘误表中。 因此、器件修订后会出现勘误表修订以显示最新器件版本中已修复的问题。

    你好,Hyungjae,

    如果您还有其他问题、请告诉我、如果有新问题、请随时创建新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的评论和支持,迪伦。 您的信息对于了解静音更改和数据表的逻辑非常有帮助。 我对该微控制器 尚不熟悉、正在等待获取 defected 器件。 我查看了   大家分享的 MSP430F5437A 的勘误表、但找不到修订版 F 和修订版 H。 二者之间的一些明显差异造成了问题。 目前我无法查看详细信息。  我想首先找到 rootsource。 如果同事能提供更多信息、请让我更新或要求他们创建新主题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、通读该表看起来修订版 F 和 H 中的所有勘误表都相同。是的、如果添加包含其他信息的新主题会有所帮助。 硬件设置、器件版本和软件详细信息等注意事项将对您有所帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了 。 感谢您的支持。  

    我想我找到了一个有关新主题的好示例。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/259102/msp430f5437a-die-revision-changed-uart-a1-behavior 

    此致、HJ