This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP 或其他 SoC MCU 的高采样率(>12Msps)?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3541, MSP430FR6047, ADC1173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1343315/msp430fr6047-high-sampling-rate-12msps-for-msp-or-other-soc-mcu

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: ADC1173、ADC3541

您好!

我正在寻找一款具有嵌入式 ADC 的微控制器、其最小采样率为12Msps (10位或更高)。 我遇到了 采样率为8MSPS 的 MSP430FR6047、但是、它对于我的应用来说有点低。 我希望避免使用单独的 ADC (如 ADC354x 或 ADC1173)。 你对我有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    ADC 的用例是什么? 8 MSPS 是 MCU 上最快的单个 ADC。 理论上、您可以使用多个 ADC 并开始其 ADC 采样时彼此略有差异、从而获得更快的采样速度(性能会因 ADC 中的不同特性(如失调电压)而降低)。 这将需要时序以级联方式启动各个 ADC 以获得12MSPS 以上的采样速度。

    MSPM0G 只有2个4MSPS ADC、因此理论上最大速度将为8MSPS。 我会将该主题移到 Sitara MCU、看看他们是否有可以提供的选项。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。 这适用于某些超声波诊断、因此需要比8Msps 更好的分辨率。 我想您指的是交错技术、我认为这不是一个好主意。

    如果我使用 ADC 该怎么办?您认为我可以将 MSP 与外部 ADC (如 ADC3541{或42})配合使用、以120Mbps 的速率读取 ADC 吗? ADC 使用 DDR。 是否有与 ADC3541兼容的 MSP?

    我还想在读取(并移动平均信号处理)后将数据写入 microSD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    Sitara MCU 还仅有多达5个4MSPS ADC、因此无法提供更高的采样率。  

    此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sahana! 我可能可以使用可提供更高采样率的单独 ADC。 现在、我的问题是 Sitara (或 MSP)是否提供高速通信(至少120Mbps)、以便从 ADC 读取和在 microSD 中写入。 (例如、ADC3541使用 SDR/DDR、是否与 Sitara 兼容?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    MSP 的通信接口均无法支持所需的速度。 我们的最快 CPU 速度也是80 MHz、我们的最快通信是40MHz 的 SPI。

    如果他们在这里可以提供什么、我就让 Sitara 评论一下。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。 我认为 类似 AM3358BZC100的器件应该可以正常工作。 不过、我也很想从 Sitara 的朋友那里听到消息。