This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:优化查询:定制电路板设计的篡改检测电路

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01377, MSP430F67791A, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338176/msp430f67791a-optimization-inquiry-tamper-detection-circuit-for-custom-board-design

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:TIDA-01377,, LDC0851

您好!

我们目前正在使用 MSP430F67791AIPEU 微控制器设计定制电路板、并已查看用于篡改检测的 TIDA-01377参考电路的原理图。 但是、对我们来说、该电路过于复杂。 我们的要求包括检测外壳篡改、记录事件时间/日期和 LED 指示。

您能指导我们优化电路以最大程度地减小尺寸吗?

 
此致、
Nitheesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    此电路有2个主要分量。 LDC0851可检测篡改事件、MSP430F67791A 可处理来自篡改事件的处理。 该设计使用感应传感来检测篡改事件、但也可以采用其他方法来检测篡改事件。 以下 E2E 博客介绍了一些其他选项以及篡改保护背后的理念。

    e2e.ti.com/.../meter-anti-tampering-stopping-those-pesky-meter-tamperers

    考虑到该设计只有2个 IC 且无源器件极少、 减小设计尺寸的唯一选择是自行调整线圈尺寸。  或减小 LDC0851和 MSP430F67791A 之间的布线长度。

    此致、
    卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDC0851和 MSP430F67791A 是强制性的、这很好。 除此之外、JTAG 和线圈是必须的、对吧? 同样、我想问、 要满足我们的要求、如检测外壳篡改、记录事件时间/日期和 LED 指示、TIDA-01377中必须包含哪些部分。

    您能指导我们优化电路吗?

    此致、

    尼泰什
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    MCU 负责时间/日期的记录和 LED 指示。 LDC0851会在发生篡改事件时向 MCU 发送信号。

    设计没有任何无关的元件、我想说在物理设计中、您可以缩短 LDC0851和 MCU 之间的布线长度、但需要维护设计本身。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我们在定制板上使用特定的模块。 如果我将 LDC0851的输出端连接到模块的 GPIO、我能检测到外壳外壳打开篡改事件吗、或者电路中是否还有其他需要更改的地方

    您能否提供有关如何将 LDC0851与我们的模块[GPIO]集成的指南?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    在 MCU 中、GPIO 将配置为输入、我建议在 GPIO 状态发生变化时使用中断。 在中断服务例程中、您可以捕获某个时间戳的 RTC 值、并在应用中根据篡改事件的要求进行其他处理。

    LDC0851输出信号是数字信号、不应是快速切换(考虑到篡改事件不应是一种常见的现象)、因此您可以从 LDC0851直接跟踪 MCU。 我还会在同一 VCC 轨上为它们供电、因此数字信号的电压电平相同。

    此致、
    卢克