This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:有关该参考设计的一些问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010036, ADS131M08, TIDA-010243, TIDA-010037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344279/tida-010243-some-question-about-this-reference-design

器件型号:TIDA-010243
主题中讨论的其他器件:ADS131M08TIDA-010037、TIDA-010036

大家好、

 我对该参考设计有一些疑问:

  • 在 TIDA-010243中、我们的 ADS131M08 OSR 设置为512、采样率为8kHz、我可以设置 OSR=256来获得16KHz 采样率吗? 此设置是否会影响采样精度?
  • 根据我们的2023 FAE 峰会幻灯片,我们的 V1.00图书馆可以支持以下分析。 这是否意味着我们的 TIDA-010243也可以执行以下分析? 因为我看到在 TIDA-010243下面没有绿点。  我们最新的软件库现在是否支持谐波计算? 您能分享我们最新的幻灯片吗?
  • 此参考设计能否提供 ADC 原始数据(波形分析)、并具有专用于传输实时波形数据(至少256个采样点/周期、60Hz 电网频率)的单独 SPI 通道?
  • 我们能否支持 ANSI 1S2S3S9S、12S、16S、35S36S、45S、46S 布线方法?

此致,

斯维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能在这种情况下提供帮助吗?

    此致、

    斯维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sveinn、

    在此处为您提供一些答案:  

    1. 是的、您可以将 OSR 更改为256、甚至128和64、以提高采样频率。

      请注意、更快的采样率意味着更高的噪声(请参阅 ADS131M0x 数据表中显示该值的表)、这会降低精度或 ENOB。  

      另一方面、能量计算会进行一些平均值计算、因此我们需要测试以查看16kHz 的性能。

      请注意、频率增加到16kHz 时、我们需要更多 MIPS 来处理样本。

    2. 我们已经在 M0 SDK 上计算了 THD、但无法运行 FFT 分析。

    3. 当前库不会将任何原始数据输出到单独的 SPI 通道、但可以将其设置为输出。  
    4. 正在开发 SDK、以支持更多变体的 ANSI 接线方法。 唯一的 已发布 支持的方法为9S (包括 TIDA-010243)、但此参考设计也可用于通过仅评估单相来关注3S。 我们通过不同的旧参考设计支持不同的布线方法:TIDA-010036是专用的3S、TIDA-010037是专用的5S;今年我们也在努力发布另外两种方法。  

      最终、该库是一个示例库、旨在展示我们在该领域中的器件功能、因此 目前我们 没有计划支持每种布线方法。

    此致、  

    加文