This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5638:使用外部电压监控器时固件无法加载问题

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344568/msp430f5638-problem-with-firmware-not-loading-when-using-an-external-voltage-supervisor

器件型号:MSP430F5638

我们尝试将外部电压监控器 TLC7733与 MSP430F5638连接并使用。

但是、当我们构建这样的电路时、我们确认了固件加载不能正常工作。

在搜索与此相关的信息后、我们发现外部复位 IC 可能会干扰 JTAG 接口的通信。

关于这一点、我已经看到很多建议不要使用外部复位 IC、但由于我们产品的使用环境、必须使用外部复位 IC 来确保电路稳定性。

作为解决此问题的一种方法、我们考虑了使用与逻辑电路将外部复位 IC 和 JTAG 的复位端子连接到 MCU 的复位端口、但我们没有空间向已经设计的 PCB 添加组件。

因此、在寻找另一种解决方案时、我们意外地发现、当我们删除 VCC JTAG 连接引脚(VCC、GND、RST、TEST、TCK、 TMS、TDI、TDO)。

向 PCB 提供单独的电源。

我们尝试从 JTAG 连接中移除 VCC 引脚、总共5个 PCB 样片来多次加载固件、并确认所有样片均已成功加载。

但是、我们仍然不知道如何在没有 VCC 连接的情况下成功加载固件。

有人能向我们解释一下这个现象吗?

是否可以继续以这种方式加载固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    某些 MSP430器件可通过 GPIO 而不是 VCC 引脚上电。 这可能就是为什么在没有 VCC 连接的情况下仍然可以编程的原因。 我们不建议这样编程,但我认为现在没有其他选择。

    此致、

    现金豪