This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:径向换能器和气泡

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344368/msp430fr6047-radial-transducers-and-air-bubbles

器件型号:MSP430FR6047

TI、

我将与大家取得联系、询问在流量计应用中将环形或径向传感器与 MSP IC 结合使用的兼容性和可行性。 经过广泛研究、我没有看到任何关于将这种特定换能器配置与您的 IC 进行集成的明确文档或参考。

您能否提供澄清或指导、说明环形传感器是否可有效地与您的 IC 一起用于流量测定? 如果您能就此问题分享任何见解或信息、我们将不胜感激。

此外,我还遇到了我们的客户的查询,有关检测气泡内流动。 虽然我理解将气泡与其他杂质区分开来可能会带来挑战、但我想知道您的 IC 是否包含任何能够识别液体中的杂质并中继检测警报或警告的专门算法。

您在处理这些查询方面的专业知识和帮助将极大地促进我们的持续开发工作。 提前感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

期待您的答复。

毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们没有 环状或径向传感器的经验。 这种换能器是否也用于水表以检测管道中的流量? 我想我们也没有关于此类应用的应用手册。  

    2.我们没有专门的算法能够识别管道中的气泡。 我们的客户能够根据他们应用中的 ADC 数据来设计他们自己的检测方法。 但是、它不由 TI 提供。

    此致、

    现金豪