This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:通过外部 uController 升级软件-使用和不使用 BSL

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344210/msp430f5438a-upgrading-software-via-external-ucontroller---with-and-without-using-bsl

器件型号:MSP430F5438A

 您好

我有一个使用 MSP430F5438A 的设计

 

我想通过 I2C 使用外部 uController 升级 MSP 软件

 

M430F5438AMGCARET 仅在我的设计中未连接的 UART 引脚上支持 BSL

 

  1. 是否可以通过外部 uController 而 不是使用 BSL 升级 MSP 的软件?
  2. 是否有任何 FFF 器件与 I2C 引脚(P3-1、P3-2)具有 BSL 连接

 

请告知。