This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:版本 F 器件 MCLK 无法在24MHz 下保持稳定

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1341678/msp430f5308-rev-f-devices-mclk-can-not-stable-under-24mhz

器件型号:MSP430F5308

RevF 材料中的 UCS 系统是否与修订版 C 或修订版 D 器件中的 UCS 系统不同?  

我尝试使用外部振荡器来提供24MHz 时钟信号、但无法在 OFIFG 保持"一"的情况下使 MCLK 稳定。 它只能在大约21MHz 或更低的时钟频率下工作、而 Rev C 和 Rev D 材料显示了此签名。 我使用了通过 FLL 生成的内部 REFCLK 来生成24MHz 信号并获得相同的结果。 有人能帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也在版本 C 和版本 D 材料上看到过此问题?

    您的 XT2DRIVE 设置是什么? 是否尝试过 XT2DRIVE = 3?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我没有触摸 XT2DRIVE、这意味着该参数的设置保持默认值、即应为11b。

    版本 C 和版本 D 材料不显示相同的签名、可以在24MHz 下正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试寻找更多有关 Rev C/D/F 之间差异的材料。 不过、我可以找到的唯一内容是器件勘误表。 即 USC6和 USC10已固定为 RevD/E/F。 因此、我认为 RevC 和 RevD 之间的时钟系统中有一个修复方法。 以及 RevD 之后的版本是相同的,USC 模块上没有变化。 对于我而言、您在 RevC 和 D 上观察到相同的正确行为令人困惑。  

    您测试了多少 RevF 器件? 是否所有 RevF 器件都显示相同的故障?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    我订购了22件、其中21件有此问题。 我们几年前订购的 Rev C 和 Rev D 材料上没有出现故障迹象。

    UCS6和 UCS10可能不专用于我所面临的问题、能否为我提供 MSP430F5308 勘误表的链接? 从您的描述来看、问题似乎更多地与流程相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、

    我找到了 msp430f5308的勘误表并检查了 UCS6和 UCS10。 这两个项目都与我们所面临的问题毫无关系。 我们 在代码中不使用低功耗模式和 FLL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否可能与外部晶体和负载电容值有关?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、

    这 可能是不可能的、因为我们已经尝试了多种方法来生成时钟信号、例如 AFG (任意函数发生器)、振荡器(MXO45HS-3C-24M000000)、甚至是器件内部带有 FLL 的 REFOclk、结果都是一样的。 但是、 问题仅发生在版本 F 材料上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否给我发送一封电子邮件、介绍您的问题、地址是 cash-hao@ti.com。 我可以根据该电子邮件向内部团队核实 RevF 和 RevC/D 之间的差异。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的帮助。 系统已向 cash-hao@ti.com 发送一封包含问题描述的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到您的电子邮件。 我们会随时向您通报最新情况。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、

    我明白了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要关闭这个线现在由于有一个24小时回复警察. 我会在收到信息时通过电子邮件进行更新。 感谢您的理解。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、

    感谢您发送通知。 是的、当您获得有关此问题的一些新信息时、请随时关闭案例并通过电子邮件向我更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifeng:

    明白。 我们正在  内部处理这一问题。 由于它是一款10多年发布的成熟器件、因此需要一些时间。 我将通过电子邮件向您提供最新信息。 感谢您的理解。  

    此致、

    现金豪