This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:MSP430F5418A

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1341147/msp430f5418a-msp430f5418a

器件型号:MSP430F5418A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

您好!

我需要与这个 MSP430F5418A EVM 板相关的引导过程或者文档。

需要有关如何引导 EVM 板以及要进行的任何配置的详细信息?

还需要有关引导时所需的任何外部外设的详细信息、例如 JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动过程是指什么? 您想了解用于对 MCU 进行编程的引导加载程序过程、SBW 接口或 JTAG 接口?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说启动过程、如何启动 EVM 板、EVM 板的启动还需要什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下有关启动 EVM 板的更多信息吗? 如果我不明白你在这里要做什么,我就无能为力了。 感谢您的理解。  

    此外、您能否共享 EVM 板的链接? 我在 TI 网站上没有找到我们的 MSP430F5418A EVM。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉混淆了、我正在使用 EVM MSP-EXP430F5529LP、当我检查在引导该器件时没有特定的文档时。 因此、需要一些与此相关的文档、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不清楚您想要什么、因为没有"引导"-您只需打开它即可。 真正的要求唯一与 VDD 开启的速率和保持复位的时间有关、但这两个要求都不是特别关键、由 Launchpad 来帮您处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接中提供了快速入门指南。  https://www.ti.com/lit/ug/slau536/slau536.pdf

    如果您只需要为板加电、您可以将 USB 面板直接连接到 EVM 板。 这将为您的板加电。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正如您所建议的、我连接了 USB、USB 已经加电了、但当我尝试在 Code Composer Studio 的电路板上加载默认的 LED 闪烁代码时、我收到了错误消息
    MSP430:连接到目标时出错:未知器件。

    当我查看文档 slau533d.pdf 时、我发现有些引脚已经连接到

    但我拥有的板具有未连接的开路引脚、是否就像我必须通过任何跳线连接它们一样?

    我使用的是安装了 CCS 的 Linux PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要通过跳线连接它们。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已通过跳线连接、但仍然面临连接到变音台板的问题。

    当我尝试从 CCS 使 LED 正常闪烁时、我收到错误消息
    MSP430:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护。

    请尽快建议后续步骤、因为我们的项目将出现延迟。

    谢谢。此

    致、 C·赛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最简单的方法是用新的 MCU 替换该 MCU。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了更换 MCU、是否还有其他方法可以解决这个问题、因为截至目前我知道没有人编程或刷写任何内容。 如果有任何其他选择、请给出建议。

    谢谢。此

    致、 C·赛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、没有其他更好的方法了。  

    JTAG 被锁定、唯一的访问方法是使用正确的密码通过 BSL。 显然、根据您的说明、您不知道正确的 BSL 密码是什么。 所以、没有其他方法可以访问此 MCU。  

    此致、

    现金豪