This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:LED1至 LED3是什么意思?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344919/evm430-fr6047-what-do-led1-through-led3-mean

器件型号:EVM430-FR6047

我们已经购买了 EVM430-FR6047评估板、并下载了介绍该板操作的所有文档。 但板上有3个标记为 LED1、LED2和 LED3的 LED。 文档中并未提及这些 LED 的用途。

我们遇到的问题是、我的笔记本电脑可以成功连接到评估板并成功使用 USS 进行 ADC 捕获。 不过、我的同事的笔记本电脑将连接到评估板上的 HID 桥、但 USS 仅报告"HID Bridge Connected - Waiting for device"、而 ADC Capture 窗口不会显示任何波形。 在我的笔记本电脑上(连接似乎是正常的) LED3保持亮起(红色)而在我同事的笔记本电脑(不工作的) LED3最初亮起红色,然后熄灭( turnsoff)。

是否有人能告诉我这些 LED 向操作员指示了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED1和2为无关位。 您可以找到用于调用哪个函数的代码。 您可以在代码中搜索"HAL_SYSTEM_LEDOn (HAL_SYS_LED_1);"。  

    如果 LED3点亮、表明存在错误。 连接到 GUI 后将在错误选项卡中显示错误。 如果错误为"在上行和下行通道中未检测到信号"、请参阅第4.3节、确保获得正确的信号。

    此致、

    现金豪