请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 我们已经购买了 EVM430-FR6047评估板、并下载了介绍该板操作的所有文档。 但板上有3个标记为 LED1、LED2和 LED3的 LED。 文档中并未提及这些 LED 的用途。
我们遇到的问题是、我的笔记本电脑可以成功连接到评估板并成功使用 USS 进行 ADC 捕获。 不过、我的同事的笔记本电脑将连接到评估板上的 HID 桥、但 USS 仅报告"HID Bridge Connected - Waiting for device"、而 ADC Capture 窗口不会显示任何波形。 在我的笔记本电脑上(连接似乎是正常的) LED3保持亮起(红色)而在我同事的笔记本电脑(不工作的) LED3最初亮起红色,然后熄灭( turnsoff)。
是否有人能告诉我这些 LED 向操作员指示了什么?