This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-GANG -错误310:通信端口开路-句柄值无效

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345491/msp-fet-msp-gang---error-310-open-comm-port---invalid-handle-value

器件型号:MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件:MSP-GANG、、 UNIFLASH

我正尝试将 MSP-GANG 1.3.8与  MSP-FET430UIF 一起使用、并始终收到错误310: 打开 Comm 端口-无效的句柄值。

该器件也不会显示在 PC Communication 部分的下拉菜单中。

MSP-FET 工具是否可与 MSP-GANG 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    MSP-FET 并非设计用于 MSP-GANG 软件。 应能将 MSP-FET 与 Code Composer Studio 或 Uniflash 配合使用。