This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:在内部 SD16 ADC 上进行热电偶测量

Guru**** 2773505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346105/msp430f2013-thermocouple-measure-on-internal-sd16-adc

器件型号:MSP430F2013

我正在研究传感器领域,需要测量某种热电偶(K,J,B 类型,尤其是 B 类型)。 我在这一领域是个新手、我不能清楚地理解这一问题背后的数学原因。 我的意思是、应该有一些数学运算来计算、看看它对于我的应用是否足够(MSP430F2013内部 Delta Sigma ADC)。 我已经回顾了《热电偶测量基本指南》。 关于这个话题、你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么数学问题吗?

    https://www.omega.co.uk/temperature/z/pdf/z198-201.pdf

    本文档显示了各种热电偶的各种公式。 您应该使用双浮点执行所有这些操作。 基本上、您取热电偶产生的电压、然后应用公式得到 C 值温度。

    一般而言,Omega Engineering 应该是您的温度测量和应用的一站式解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您答复我的问题 。 我的问题主要是、我如何才能确保 MSP430F2013足够作为硬件或软件来测量 B 型热电偶。 这是对我要求采取行动的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了实际测量和冷端注意事项外、任何 MSP 都能完美执行这些计算。 它可能不是特别的*快*,但它足够快,对于大多数应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不难、但您需要知道您感兴趣的温度范围以及您需要的分辨率和精度。

    SD16的内部放大器对于快速脏污的系统很有用。

    不要忘记冷端补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否链接到"热电偶测量基本指南"?

    这里是 TI 专门为 MSP430的 MSP430系列编写的一份

    https://www.ti.com/lit/an/slaa216a/slaa216a.pdf