This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:JTAG 保险丝熔断

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346180/msp430fr2311-jtag-fuse-blowing

器件型号:MSP430FR2311

您好!

为了确保我正确理解、MSP430FR2311是否确实不支持 JTAG 保险丝熔断功能?

因此、我不需要关心 SBW 接口中的保险丝熔断保护电阻器?

提前感谢您!

- Kari-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    关于保险丝熔断、您是正确的。  未在该器件上使用。

    有关 SBW 连接、请参阅 数据表中的图表。

    为方便起见、我将在此处复制。

    如果您需要保护 MSP430FR2311、数据表中提供了一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的快速回复!

    Rgds、

            - Kari-