This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何用 MSP430F6779初始化 TRF7970A

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345678/how-to-initialize-the-trf7970a-with-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

我获得了带有 MSP430F5529LP 板的 TRF7970A 的示例代码、但我需要使用 MSP430F6779和 MSP430F6779等不同的板来初始化 RFID-TRF7970A、

它嵌入在三相能量计评估板上。
任何人都可以帮助初始化和使用 MSP430F6779板(三相能量计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我不知道示例代码在哪里、但您应该能够充分发挥初始化的作用、仅更改配置方面、以及使用哪些引脚将其连接到 MSP30F6779。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,我会尝试的