This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:在'USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE'中的哪里可以找到超声波采集数据?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346098/evm430-fr6043-where-can-i-find-the-ultrasound-capture-data-in-ussswlib_template_example

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  我将使用 EVM430-FR6043测量水流量、

它在 USS 中测量良好

所以我 使用 USS(设计中心)创建了头文件  

然后将其复制到"USSSWLib_TEMPLATE_Example"工程中

当我运行它时、我只获得零值。

如下所示:  

$,00000000
#、00000000

我很想验证测量值是否准确、因此我想检查捕获数据

在"USSSWLib_TEMPLATE_example"中的哪里可以找到超声波捕获数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说超声波采集数据时、您是指 ADC 采集数据吗? 我认为这不是存储在模板示例代码中、而是在算法中无法使用、我认为必须手动保存。

    如果您的所有输出都得到零值、似乎您在读取传感器时遇到了问题。 您是否检查算法返回的错误代码以确定是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,迪伦

    当然、我想查看 ADC 采集数据。

    如您所说,当我检查 USS_runAlgorithms()函数的错误代码时,它返回126。

    错误代码126 为"NO_SIGNAL_DETECTED _UPS_DNS_CHANNEL "。

    但是、在 USS (超声波传感器设计中心)上运行时是正常的。 所以、我不知道问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunwoo、

    您应该尝试手动查看某些 ADC 捕获数据、以查看是否从传感器获得任何信号。 您还可以将示波器连接到脉冲 TX 引脚、以查看是否实际生成了激励脉冲。 此外、当流经管道的液体中存在气泡或其他不一致情况时、也可能出现此错误。 是否有可能发生这种情况?