This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM_MSP430FR6043/用于测量水流量的设置...

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345908/evm430-fr6043-evm_msp430fr6043-setup-for-measuring-water-flow

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

您好

我们的电路板具有一个 FR50431、我需要替换现有的配置文件并确认 ADC 信号良好。  这就是我要继续的方式。

步骤1  

我 想使用 EVM_MSP430FR6043测量/校准并生成 MSP430FR6043EVM_USS_MSP430FR6043 Water_Demo 的头文件。 使用 USS GUI 程序

我是否需要调整 EVM 上的任何跳线来测量水流量而不是气体?

我知道需要生成三个头文件。

USS_intrplCorrLUT.h

USS_meterVFRCalibFlow.h

USS_userConfig.h

是否 有其他头文件需要由 USS GUI 生成?

然后、我将这些生成的文件复制到演示项目中、替换该项目附带的默认配置文件。 构建后、我应该会看到良好的 ADC 信号、对吗?

步骤2.

将配置文件复制到 FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 项目中、然后再次替换软件附带的原始文件。

其中、我只提供了使用 UART 时要查看的以下变量

algResults.totalTOF_UPS

algResults.totalTOF_DNS

algResults.deltaTOF

algResults.volumeFlowRate

 如何判断这些值是否代表良好的 ADC 信号?  

还有哪些其他方法可以检查信号质量?

步骤3.

按照 TI 之前的指示将模板代码移植到 FR50431、并检查 ADC 的信号质量。

谢谢。

谢谢。

以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以法莲、

    很抱歉回复速度太慢。

    要使用 MSP430FR6043测量水流量、必须对该器件进行一些更改。 请参阅 该主题中的链接。 总之、更改非常简单:EVM430FR6043使用了额外的电路来解决测量气流时的困难。 您需要进行的更改通常基于绕过这些。  

    至于头文件、是的、我认为这些是唯一必要的文件。 GUI 将能够输出您所需的所有校准接头。

    构建后、只要您已正确设置校准并且使用相同的硬件、就应该会看到良好的 ADC 捕获。

    您可以通过检查这些输出是否反映了您正在检测的流量来判断这些值是否表示良好的 ADC 捕获。 这通常需要参考仪表、并执行一些数学运算以检查飞行时间计算是否正确。

    您列出的所有3个步骤似乎都是准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的确认。 在该链接中、该线程还包含另一个链接、

    1drv.ms/.../s!Ap0hYnBsPdiqgkeF_KaJvGiuU4WI

    让我走向死胡同、

    有关 检查变量是否具有良好值以及

    algResults.totalTOF_UPS

    algResults.totalTOF_DNS

    algResults.deltaTOF

    algResults.volumeFlowRate

    请告诉我更多信息、包括您正在谈论的该参考仪表。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该特定链接似乎只是来自该客户关于其用例的 PowerPoint、我认为您不必查看此内容。 我也无法访问该链接。

    至于如何验证这些数据点的更多信息、您需要计算预期的飞行时间。 这可以通过找到换能器之间的距离并将其除以您正在测量的介质(水)中的声速来完成。 如果水主动流过管道、则飞行时间与通过管道的流速略有不同。 这是超声波流量测量在基本层面的工作原理。 体积流速是指在一个时间间隔内流经管道的水量。 这是您在测试中观察到的情况。 我们器件上的算法可以以加仑/小时或升/分钟为单位返回此值。 参考仪表只是一个机械仪表、您可以使用它来获取实际体积流速、并将其与算法返回的流量进行比较、以便可以微调系统参数。 参考仪表可以是连接到同一管道的任何其他流量计。  

    您可能需要通读 USS 流量计量学院 以了解更多信息。