This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:是从计时器 A2 CCR0A 比较输出 TA2.O 生成的

Guru**** 2594380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346323/msp430fr2475-is-timer-a2-ccr0a-compare-output-ta2-o-brought-out

器件型号:MSP430FR2475

我计划使用 MSP430FR2475TRHB

数据表 SLASEO7C - 2019年3月- 2021年9月修订版在第55页声明:

'TA0和 TA2上的 CCR0寄存器
外部连接、仅可用于硬件周期时序和生成中断  

但在第60页图9-3 TA2图形中显示 CCR0 TA2.OA 连接到 P2.3、表9-14中也重复了这一过程。

哪一项是正确的?

我可以使用 该输出来为另一个外设生成时钟信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TA2.0在表9-24中显示为 P2.3的函数、这可能比一般断言更令人信服。  

    我成功地使用 FR2476 (Launchpad)在 P2.3/TA2.0上生成了一个方波、我认为是这样。

    每个数据表页面底部都有一个指向"提交文档反馈"的链接、因此您可以向作者提及这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。