This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476_Clock 设置

Guru**** 2468560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346688/msp430fr2476-msp430fr2476_clock-settings

器件型号:MSP430FR2476

ACLK ~32kHz、DCO = MCLK = SMCLK = 4MHz
如果我想如上所述对其进行配置、代码会是什么样的?
示例代码中的某些部分难以理解。
如果您能向我提供代码和有关设置的简要说明、我将不胜感激。
另外、"REFO"的设置是什么?
很抱歉、在深入研究之前、我没有时间提出这个问题。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从示例 msp430fr267x_CS_01.c 开始:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANrHYhxG60MVBVttOBs7LQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    并且更改此行

    > CSCTL2 = FLLD_0 + 243;// DCODIV = 8MHz
     至  

    > CSCTL2 = FLLD_0 + 121;// DCODIV = 4MHz

    这实际上

    > CSCTL2 = FLLD_0 +(4000000UL/32768U)-1;// DCODIV = 4MHz

    该示例已设置 ACLK=SELREF=REFO=~32kHz、DCO=MCLK=SMCLK

    --------

    REFO 是一个内部32kHz 振荡器。 虽然不如外部晶振效果好、但满足了很多/大多数用途。 [请参考数据表(SLASEO7C)第8.12.3.4节]。 该示例将其用于 ACLK 和 FLL 基准时钟。