This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:SDK

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346502/codecomposer-sdk

器件型号:CODECOMPOSER

您好

我注意到、从 SDK 导入文件包时、并非所有文件都会复制到项目文件夹中。

我想创建一个包含所有文件且没有任何链接的项目文件夹、以便 在我压缩项目并将其提供给同事时使用。 所有文件保持原样。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    正如您在 MSP 论坛上发布的那样、我想您已经使用适用于 MSP 器件的 SDK 尝试过它。 如果情况并非如此、请指明是否存在任何差异。

    通常、当一个示例加载到 CCS 中时、它可能会链接到一些已经加载的文件或从工程设置中链接到与工程相关联的常用文件。 这样可以防止在工程之间共享依赖项等常见文件时出现大型工程。 但是、您可以右键点击工程、然后选择 Export 导出工程  

    您将在其中找到用于导出项目文件的相关选项、无论是以存档形式、目录本身、还是其项目设置和共享索引的形式。

    假设 选择了 Archive Export (存档导出)、则有一个选项可以解析链接的资源并将其导出。 如果需要、请务必进行检查。

    请尝试一下、看看这是否有助于您的项目文件共享。 通常、建议直接从相应的 SDK 版本包导入 SDK 项目、但请告知我们这是否行不通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!