This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:ADS1115 EVM 上的 MSP430 PAM 电路板

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, ADS1115, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345157/msp430afe221-msp430-pam-board-on-ads1115-evm

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:ADS1115MSP432E401Y、MSP-EXP432E401Y

您好、我想知道 ADS1115 EVM 上的 MSP430 PAM 板是否可用于类似普通 Tiva TM4C123G MCU EVM 板的编程? 在这看到了这个  SBAU362页1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以对  MSP430 MCU 进行编程。 但此板应由 ADS 团队制作。 您可能需要与他们确认。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您可以帮助引导至 ADS 团队吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    PAMB 是 PADC EVM 的主板、不是开发 平台、因此也不受支持。  可以在 PAMB (MSP432E401Y)上对 MCU 进行重新编程、但这不是受支持的功能。

    如果正在开发代码、使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 会更容易、其中还包含一个调试器接口。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、ADS1115 EVM 很好、一周后就好了、现在不好了、PAM 电路板左侧的 LED 灯在连接 USB 微型电缆加电时不能亮起。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    电路板未通电或固件已损坏。  在设备管理器中、如何识别该电路板?  如果未显示任何内容、则 USB 连接器处的连接可能较差。

    祝您好运、

    鲍勃 B