This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:关于参考设计中的运算放大器不相同导致的差分飞行时间

Guru**** 2595280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347481/tida-01486-regarding-differential-time-of-flight-due-to-non-identical-op-amps-in-the-reference-design

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!
以下文档: www.ti.com | tidudo7 显示了 采用 MSP430FR6047的超声波流量变送器参考设计。  

该文档规定、在接收和发送阶段使用的运算放大器应相同、以避免在无流量的情况下出现差分飞行时间(第2.2.2节、第1段)。

但是、为什么传播延迟会有差异?

例如、在 上行 以下是信号路径(电气和 US):

MCU -> TX 级( OP-AMP1 )-> US 换能器1 -> US 换能器2 -> RX( OP-AMP2 )-> MCU

又来了

 

一次 下游 则信号路径为: MCU -> TX 级( OP-AMP1 )-> US 换能器2 -> US 换能器1 -> RX 级( OP-AMP2 )-> MCU 从上面可以看出、下行和上行将具有相同的信号路径、对于左侧和右侧的应用、飞行时间 上行 和 下游 实现 零流量 。 文档是否意味着不同的情形? 上述解释中缺少什么? 提前感谢