This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波推荐传感器

Guru**** 2823795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347246/msp430fr6047-transductores-de-ultrasonidos-recomendados

器件型号:MSP430FR6047

在"超声波泄漏检测"的组装示例中、我能够获得有关使用"Jiakang 1 and 2 MHz "换能器的信息。 您能推荐其他品牌的这些频率吗? 我需要能够得到他们在一个较短的时间比他们给我的那一个已经提到的。  非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    我们有关超声波感应的常见问题解答有一些推荐的供应商(请参阅问题14)。  https://www.ti.com/lit/slaa837

    您可能需要在供应商页面上搜索型号、因为 该文档中的外部链接不再直接指向实时页面。  

    此致、
    布兰登·费舍尔