This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:程序问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345197/msp430fr2672-program-question

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676

大家好、我目前正在尝试使用"SBW"协议对"MSP430FR2676"器件进行编程。 当我参考从官方网站下载的文件和程序时,我遇到了几个问题:

在"slau320aj.pdf"文档中、"JTAG 熔丝"、"JTAG 密码"和"JTAG 锁定"之间的关系是什么? 另外、在"slau320aj.zip"内的"Replicator430FR.c"文件中第153行、实际上检查了上述三者中的哪一项?

请对上述问题作出答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于保险丝检查、它用于闪存器件、而不是 FRAM 器件。

    对于所有 FRAM 器件、它们都使用 JTAG 无密码锁定。 是否要使用密码并使用 SBW 将其卸载? 如果是、您可以尝试搜索此函数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我主要想知道哪些功能适用于该器件。 文件和文档中的代码之间的一些差异让我有点困惑。

    我将尝试使用"EraseFRAMViaBootCode_430Xv2 ()"。

    感谢您回答上述问题。