This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:MPS430FR2672、程序问题

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2672, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345192/msp430fr2672-mps430fr2672-program-question

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、我目前正在尝试使用"SBW"协议对"MSP430FR2672"器件进行编程。 当我参考从官方网站下载的文档和程序时、我有一些问题:



在"slau320aj.zip"存档中的"Replicator430FR.c"文件中、第153行描述了"如果为 STATUS_FUSEBLOWN"、则检查 FUSE、然后在条件后执行"EraseFRAMViaBootCode_430Xv2 ()"。

但是、这与 JTAGfunc430FR.c"中子例程"GetDevice_430Xv2 ()"内"if (IsLockKeyProgrammed ())"条件后面的注释相冲突://如果熔丝已经熔断、则在此处停止"。

应将哪种描述视为标准?


Replicator430FR.cJTAGfunc430FR.c

请对上述问题作出答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 FRAM 器件、请忽略保险丝。 这看起来像是 该代码的冗余配置。 不过、因为它是从 MSP-FET 代码移动的。 在该代码中、MCU 访问流由 IDE 控制、这意味着您可以跳转一些流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您回答上述问题。 我将忽略代码中与保险丝相关的所有部件。