This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:程序问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345214/msp430fr2672-program-question

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676

大家好、我目前正在尝试使用"SBW"协议对"MSP430FR2676"器件进行编程。 当我参考从官方网站下载的文件和程序时,我遇到了几个问题:

在"slau320aj.zip"内的"JTAGfunc430FR.c"文件中、第1006行的参数"DeviceIdPointer"没有写入文档或程序的直接值。 是否可以假定同一型号器件的器件 ID 为固定值?

请对上述问题作出答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、它用于通过将器件 ID 与保存的数据库进行比较来判断 Ture 器件存储器的范围、以避免存储器超出范围或代码工作异常、而代码工作异常会保存在 PC 上。  但是、由于代码示例是纯 MCU 代码、它只是读取它而不执行任何操作。 下面是一个器件 ID 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,伊森。