This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:程序问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430FR2672, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345212/msp430fr2672-program-question

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676、、 UNIFLASH

大家好、我目前正在尝试使用"SBW"协议对"MSP430FR2676"器件进行编程。 当我参考从官方网站下载的文件和程序时,我遇到了几个问题:


"msp430fr2672"的器件 ID 在"msp430fr2672.pdf"和"slau320aj.pdf"中都没有找到。 是否只能通过直接读取器件来获取?

请对上述问题作出答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是它。 在数据表中:

    IDE/Uniflash 使用它来检查已编程器件是否是所需的器件。 用于独立 SBW。 没有必要对其进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,伊森。