This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:原始代码和针对其他频率调整软件

Guru**** 2898460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347012/msp430fr6047-original-code-and-adjusting-software-for-other-frequencies

器件型号:MSP430FR6047

我收到了 EVM430-FR6037板、然后将其与1MHz 传感器相连、发现该器件使用 USS 软件时运行良好。 不过、我已经将一些示例程序加载到器件中、以便我可以更改脉冲频率。 这是因为软件不允许我低于780kHz。 这也是一个成功的例子。 不使用软件、而是通过加载示例代码、使用我的示波器进行调整和监控。 不是我在这里,我被卡住了。

1.您可以向我发送 IC 最初提供的源文件吗? 现在我看到它工作了、我希望能够返回。 网站有很多示例代码,但我不能说,如果有,哪一个是原始的。

2.您能帮我修改一下软件,让我发送250kHz 的脉冲吗?

此致、

马特·L·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您可以通过转至以下路径在 USSSW 库中找到原始演示代码:

    [USSLIB 安装路径 Water_Demo

    如果您尚未下载该文件、则可以 在此处进行下载

    至于调整软件以发送250kHz 脉冲:该器件用于水计量的下限为772kHz、如 USS 设计中心用户指南中所述。 我相信大家可以编辑 MSP430的代码、避免这种情况的发生、但无论大家如何更改代码、如果大家尝试使用的频率都低于此频率、GUI 将会出现问题。