This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:缺少 QFN 器件上85°C 的温度传感器校准数据、存在于 DIP 器件上

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324023/msp430g2432-missing-temp-sensor-cal-data-for-85c-on-qfn-parts-present-on-dip-parts

器件型号:MSP430G2432

您好!

我是一个长期使用 MSP430的用户。 我刚开始使用 MSP430G2432上的内部温度传感器、这需要校准数据有用。 在芯片的 TLV 结构中、DIP 器件具有85C 校准数据、但 QFN 器件没有(全为零)。 目前、我使用那里的30C 数据以及来自 DIP 器件的85C 数据获取85C 校准数据。

丢失的数据显示出工厂存在问题、还是正常现象? 所有其他 cal 信息似乎都在那里。

谢谢。

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lloyd:

    让我来看看产品测试组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、您好。产品测试组提供了有关我缺失的 CAL 数据的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Islonim:

    我真的很抱歉耽误你的时间。  我是从镇上出来的。   

    您是否碰巧在器件标记或包装上知道这些器件的批次/生产日期代码、以及您是从哪里购买这些器件的?

    所有 QFN 器件是像这样还是仅提供了一个器件样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我远程工作、这些部件在办公室。 我会在下周早些时候回到那里,并会回到你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Islonim:

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV 结构包括校验和。 如果该参数有效、则写入了不正确的数据。 如果无效、则正确的数据可用、但 以某种方式损坏。 区分这两种可能性可能有助于缩小原因。

    我想在使用 TLV 数据之前验证校验和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、说得非常好。  一旦 Islonim 可以给我们提供批次代码信息,我将让我们的产品测试组查看该生产批次的历史记录,如果有任何奇怪.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢好的建议,并抱歉的延迟回复-各种在工作的恐慌让我绑起来。 我会尽快找到一些答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编写了代码来验证我的器件上的 TLV 校验和。 我测试了2个 DIP 和2个 QFN。

    所有四个校验和都有正确的校验和、但 QFN 没有 CAL_ADC_25T85数据、条目为零。 这些结果在名为 SummaryOfCalData.txt 的文件中进行了汇总、您可以在其中查看每条记录中偏移 A 和 B 处的 QFN 零条目。

    我还包含了所有4个经测试的器件以 intel-hex 格式显示的完整 TLVdump。 这些文件包括计算出的 TLV 区域校验和。

    对于批次代码、我将附上每个芯片的清晰照片、上面标有完整的标记。

    那么、问题是、为什么 QFN 器件上没有 CAL_ADC_25T85数据? 这只是一个批次、还是所有器件都是? 我的产品需要该校准。

    感谢您提出有关如何缩小本问题范围的建议、

    劳埃德

    似乎我不能附加文本文件、但这里是摘要数据。 如果您需要完整的 TLV 转储、请告诉我、我将重试。

    存储器转储摘要

                                   85C 校准
      偏移量  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A c d e f101112131415 1617 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
      ------------------
    DIP01 10E0 D181E9026E037182BC01 0C02 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 B7 8F BD 8E AD 8D 69 87
    DIP02 10E0 7F80EB0273032681BE01 1002 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 96 8F 9A 8E 85 8D 44 87
    QFN01 10E0 F480ED0200005A81C001 0000 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 90 8F 95 8E 88 8D D2 86
    QFN02 10E0 217FE20200008A7FB901 0000 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 8B 8F 90 8E 7E 8D C1 86

        e2e.ti.com/.../SummaryOfCalData.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Islonim,

    我的拓扑的延迟(我是不在办公室的布道和教程)。  我已将您的最新回复发送给我们的产品和测试团队、看看他们是否可以帮助 解释这些缺失数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我仍然无法上传信息存储器内容的完整文件、因此我将它们组合在一起、并将它们包含在此消息正文中。 和以前一样、我用红色突出显示了缺失的值。 很抱歉这么大的尺寸。

    劳埃德

    信息存储器转储摘要

                                   85C 校准
      偏移量  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A c d e f101112131415 1617 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
      ------------------
    DIP01 10E0 D181E9026E037182BC01 0C02 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 B7 8F BD 8E AD 8D 69 87
    DIP02 10E0 7F80EB0273032681BE01 1002 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 96 8F 9A 8E 85 8D 44 87
    QFN01 10E0 F480ED0200005A81C001 0000 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 90 8F 95 8E 88 8D D2 86
    QFN02 10E0 217FE20200008A7FB901 0000 FE08FFFFFFFFFFFF 0108 8B 8F 90 8E 7E 8D C1 86

    -------------------------------------------------------

    DIP01内容
    :20100000AA55FF3FCDABAA553412FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
    :20102000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
    :20104000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
    :20106000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
    :20108000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
    :2010A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
    :2010C000518CFE16FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0810008000009D
    :2010E000D181E9026E037182BC010C02FE08FFFFFFFFFFFF0108B78FBD8EAD8D6987C2
    :20110000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FEF
    :20112000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FCF
    :20114000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FAF
    :20116000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF8F
    :20118000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF6F
    :2011A000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF4f
    :2011C000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F2F
    :2011E000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF0F
    :00000001FF

    存储的校验和    0x8C51
    计算出的校验和0x73AF
    结果正确= 0
    -------------------------------------------------------

    DIP02内容
    :20100000AA55FF3FCDABAA553412FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
    :20102000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
    :20104000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
    :20106000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
    :20108000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
    :2010A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
    :2010C000AC8EFE16FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF08100080000040
    :2010E0007F80EB0273032681BE011002FE08FFFFFFFF0108968F9A8E858D4487E5
    :20110000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FEF
    :20112000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FCF
    :20114000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FAF
    :20116000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF8F
    :20118000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF6F
    :2011A000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF4f
    :2011C000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F2F
    :2011E000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF0F
    :00000001FF

    存储的校验和    0x8EAC
    计算出的校验和0x7154
    结果正确= 0
    -------------------------------------------------------

    QFN01内容
    :20100000AA55FF3FCDABAA553412FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
    :20102000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
    :20104000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
    :20106000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
    :20108000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
    :2010A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
    :2010C000D60EFE16FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF08100000000016
    :2010E000F480ED0200005A81C0010000FE08FFFFFFFFFFFF0108908F958E888DD2863B
    :20110000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FEF
    :20112000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FCF
    :20114000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FAF
    :20116000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF8F
    :20118000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF6F
    :2011A000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF4f
    :2011C000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F2F
    :2011E000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF0F
    :00000001FF

    存储的校验和    0x0ED6
    计算出的校验和0xF12A
    结果正确= 0
    -------------------------------------------------------

    QFN02内容
    :20100000AA55FF3FCDABAA553412FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
    :20102000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
    :20104000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
    :20106000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
    :20108000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
    :2010A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
    :2010C0005E0FFE16FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0810000000008D
    :2010E000217FE20200008A7FB9010000FE08FFFFFFFFFFFF01088B8F908E7E8DC18618
    :20110000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FEF
    :20112000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FCF
    :20114000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FAF
    :20116000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF8F
    :20118000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF6F
    :2011A000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF4f
    :2011C000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F2F
    :2011E000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF0F
    :00000001FF

    存储的校验和    0x0F5E
    计算出的校验和0xF0A2
    结果正确= 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Islonim:

    根据您提供的批次/日期信息、我们的产品测试团队将指示它们是在2022年4月制造的。  它们还表明、如果 在生产中85C 未被正确编程、那么值将为0xFFFF、而非0x0000。

    您发现在这些器件中有多少个器件缺少85C 数据?  100,100100010000等中的10个?

    您从何处购买这些产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只构建了大约15块板、它们用于展会中的样片产品。 现在、我们将有另一个100的构建。

    据我所知、我们从 Digikey 那里买了这些芯片。 我提供了一个链接到采购人员,他不是一个混乱的我的选择,但我会得到他的确认。

    我只对其中的2个进行了测试、都显示了这一问题。 在接下来的几天内、我可以从该批次中测试更多器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 QFN02数据、其中至少有三个错误、也可能有四个错误。

    85C 的两个校准值都为零。

    ADC_GAIN 系数也为0。 显然是错误的、因为您应该将其乘以 ADC 结果。

    ADC_OFFSET 为零。 偏移可能为零、因此这显然不是错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DigiKey 订购日期1/9/24。 所附发票的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 查看 TLV 的其余部分。  我已将此信息转发给测试团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里要再次说明的是、校验和是正确的、因此数据出厂后没有被擦除或覆盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../InfoMemFilesThreeCats.zipHere是一个 zip 文件、其中还有9个计算区域的 Intel 十六进制转储文件、这代表了我们此时构建的所有电路板。 我们的下一个大型项目将在几周内不会上市。 一个快速的看让我觉得他们都有相同的校准问题。

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、您好!测试小组中有任何一句话?

    谢谢。

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、测试团队可以回答任何问题吗?