This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:低功耗、具有 i2c 中断

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347444/msp430fr50431-low-power-with-i2c-interrupts

器件型号:MSP430FR50431

您好!

请引导我查看显示将 MCU 置于启用 i2c 中断的最低功耗模式的示例代码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以法莲、

    请浏览 TI Resource Explorer 中的示例、这些示例通过单独的示例演示了 I2C 功能和低功耗模式功能。 您将能够向 I2C 示例添加低功耗模式功能。 此外、请查看 数据表的第9.5节 、了解哪些 LPM 支持 I2C 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我研究了一些示例、包括 i2c 从模式示例。 但是、我感到困惑:  在对 ISR 进行服务时、在服务之后、它是否会返回到 LPM0? 这对我来说是件好事。 我想离开 LPM0、直到我决定返回到 LPM0模式。 是否有运行模式例程?  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、在对 ISR 进行维护后、除非您在 ISR 期间更改了设置、否则器件将返回低功耗模式。 我认为没有必要切换示例来实现这一点、只需清除您先前设置的 LPM 位即可使器件保持唤醒状态、直到您再次设置这些位。 例如、您可以将行:_ bic_SR_register_on_exit (LPM3_BITS);添加到 ISR、以便在完成 ISR 后使器件保持从 LPM3唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!