This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:外部电阻器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476, MSP430FR2476, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1332953/lp-msp430fr2476-external-resistors

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2476LP-MSPM0L1306

大家好、

  1. 对于 LP-MSP430FR2476、输入使用"P4.0"和"P2.3"、并实现外部上拉电阻器 R9和 R10。
    但是、如果启用内部上拉电阻器、那么 R9和 R10不是必需的吗?
    或者、"P4.0"和"P2.3"是否没有内部上拉电阻器?
  2. 对于 MSP430FR2476、是否有任何引脚使客户无法在 GPIO 的"输入"设置中设置内部上拉电阻?  

  3. 对于 MSP430FR2476、 客户 需要将 GPIO 输出设置为"高电平"(导通时输出约为3.3V)、并使用示波器测量"输出"值。
    它们应该使用限流电阻器吗?
    如果支持、如果您希望执行、您应该输入多少 Ω Ω 电阻器?

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenley  

    >>但如果启用了内部上拉电阻器、那么 R9和 R10不是必需的吗?

     MSP430FR2476的 GPIO 具有内部上拉和下拉 电阻器。

    在此开关电路上、内部和外部电阻器均正常。

    >>对于 MSP430FR2476、是否有任何引脚使客户无法在 GPIO 的"输入"设置中设置内部上拉电阻?  

    请查看 MSP430FR247x 混合信号微控制器数据表(修订版 C)

    所有 GPIO 均可置位

    >>它们是否应配备限流电阻器?
    >>如果是、如果要实现、您应该输入多少 Ω Ω 电阻器?

    即不需要限流电阻器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的支持。

    如果内部上拉电阻设置如下图所示的 LP-MSPM0L1306开关电路中所示、我认为该电路会使得外部上拉电阻未实现而仅下降到 GND。

    但正如您说过的、在 LP-MSP430FR2476中、GPIO 具有 内部上拉和下拉 电阻器。
    您是说需要同时设置内部和外部电阻器吗?
    如果二者都被置位、那么在安装外部上拉时、内部电阻应该设置为上拉还是下拉?

    LP-MSPM0L1306:

     

    关于内部电阻、客户想知道如何在"SYSCFG"中设置内部上拉/下拉。
    此外、您可以在下图中为"Assigned Port Segment "(已分配端口段)选择"Lower "(低)和"Upper "(上)。
    您能否解释一下当您将每个设置为"较低"或"较高"时会发生什么情况?

    谢谢、此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenley  

    但正如您说过的、在 LP-MSP430FR2476中、GPIO 具有内部上拉和下拉电阻器。
    您是说需要同时设置内部和外部电阻器吗?
    如果二者都被置位、那么在安装外部上拉时、内部电阻应该设置为上拉还是下拉?

    由于 LP-MSP430FR2476中有外部上拉电阻、因此无需设置内部上拉电阻或下拉电阻。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的支持!

    您能分享一下当我们更改以下设置时将会发生什么情况吗?

    我试图寻找手册,但我找不到它的任何地方。

    提前感谢您。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenley

    我可以找到说明。

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    明确允许在器件上使用上部或下部端口。 GPIO 中的某些功能在段级别分组。 可选择全部位于特定段中的引脚以减小代码大小
    此外、事件是在端口段级别设置的。 因此、如果需要更复杂的事件配置、可能需要将事件功能分为多个端口段。

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    我认为这是对软件的一些更新。

    我认为应该对它进行分组。 编译的程序的大小可能不同。 例如、选择统一初始化 GPIO、而不是逐个执行初始化。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我认为客户的意思是、当分配的端口段更改为"低"或"高"时、会发生什么情况?  
    它们各自有什么作用?

    谢谢。此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenley

    引脚分为上段和下段、因此选择"lower"或"high"将根据该选择过滤可用引脚。
    我们正在检查是否有任何文档可以说明它指定的引脚在下段或上段的位置
    到目前为止、我将重新评论用户忽略此选项、

    谢谢