This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:SD24 24位:ADC 样本值跳变

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347978/msp430i2020-sd24-24bit-adc-sample-value-jumps

器件型号:MSP430I2020

大家好、

我的客户使用 MSP430I2020 SD24进行重量检测、但值始终会跳变。

这是一种正常现象吗? 如何优化该程序以使 ADC 值稳定?

e2e.ti.com/.../1883448802.mp4

非常感谢!

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否设置(保持) SD24INTDLY=0? 我尝试过一次将其设置为1、但前几个样本确实相差太远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您收集一个固定电压来检查首先发生了什么。