This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431 -模板代码

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346933/msp430fr50431-msp430fr50431---template-code

器件型号:MSP430FR50431

您好!  

关注我们的对话-
今天我们在包含 msp50431的卡上烧录了模板代码6047、并在构建设置中更改了目标、从而将 cmd 文件更改为50431。
在本例中、我们有一个良好的 ADC 和正确的水读数。

当我们在包含 msp50431的卡上烧录模板代码6043时、我们在构建设置中更改了目标、从而针对50431更改了 cmd 文件。
在本例中、我们得到了不良的 ADC 和相应的读数。

为什么会发生这种情况?
模板代码6043是否设置为 GAS 且 ADC 不好?
我注意到这是一个来自您网站的干净文件、我只输入他们都有 USS_config.h
这样配置就没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    FR6043的模板示例可能会使用一些需要更新的气体计量设置。

    FR6047的模板示例应仅配置用于水计量、因为该器件不支持燃气计量。 因此、该示例在您导入水时一定会配置为水。

    如果您在这个示例上看到成功、在处理6043示例一段时间后、但没有成功、那么我认为切换没有任何问题。 请务必跟踪程序的内存占用量、因为6047的内存比6043和5043多。 这可以通过使用我在之前的帖子中提到的存储器分配工具来轻松查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但是您仍然不知道模板代码6047和6043之间的差异?
    您能不能问您的同事、是什么让这里的 ADC 完全不同?