This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:如何解决尽管 BOOSTXL-AUDIO 存在仍缺少 SDCard 的问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346759/msp-exp430fr5994-how-to-workaround-the-missing-sdcard-despite-boostxl-audio-presence

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-AUDIOMSP430FR5994

MSP-EXP430FR5994不再安装 SDCard 插槽、因此芯片的相应引脚不可用-我们也没有将东西焊接到剩余的微小金属点上所需的能力。

我们可以将唯一公开为引脚的 SPI 端口(P5.0和5.1)与外部 SDCard 模块结合使用、但 BOOSTXL-AUDIO 模块的 DAC 也使用该端口、因此我们很难确定这可能与我们的 SDCard 模块发生的冲突。 唯一可用于目标 SDCARD 模块的 SPI CS 似乎是 P4.4

由于我们想要录制音频并将其存储到 SDcard 中、因此为同一任务共享相同的 MOSI/MISO 也可能导致吞吐量问题。

是否有任何建议或权变措施可以在某种程度上轻松地在此 MSP-EXP430FR5994 Launchpad 上使用 SDCARD 固定器?

我徒劳地搜索了文档、示例和论坛、似乎没有其他适用于该 MSP430FR5994的开发套件。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 boostxl-audio playbcak 的演示代码构建是仅使用 FRAM 来存储音频信息、不使用 SD 卡 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABA4dsZcYlnMm7wCaGlRKw__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    为什么必须使用 SD 卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的投入、

    是的,录制到帧演示可以工作,但不是登录到 SDcard 演示,总的来说,我们需要在我们自己的用例中访问 SDCARD,长时间录制语音,这就是为什么我们需要找到一个方便的方式插入 SDcard 而不干扰 boostxl 音频数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面确实有其他用于 SPI 的引脚、Launchpad 应使用 PN 封装、您可以看到许多引脚可用作 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示、这些引脚中的许多引脚未在 LaunchPad 上暴露、但我想我在这些引脚中找到了一个可用的次级 SPI。

    我曾将"st"与芯片选择相混淆、但由于任何输出引脚似乎都可用作片选、即使使用单个 SPI 端口时也能实现更大的灵活性。

    谢谢!