This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:疑问

Guru**** 2591390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347718/msp430fr6043-doubt

器件型号:MSP430FR6043

USSSWLib 02_20_00_15我需要在笔记本电脑中下载 USS 软件以进行 GAS mode....de我还需要 GAS 演示示示例...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我保证了该软件、并将我的模式更改为 GAS MSP430FR6043……每当我尝试连接它时、都会提示连接 HID 桥时出现错误-等待器件我如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会在脉冲生成参数无效时显示误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置硬件连接? 请遵循本文档

    https://www.ti.com/lit/ug/slau824/slau824.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下详细信息...
    Gas_Demo
    Eclipse 工程已存在于位置 C:\Users\C11787\workspace_v12\MSP430FR6043EVM_USS_Eclipse Gas_Demo 中! 当我尝试导入 gas dem 文件在 code composer 它显示这个错误..如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎你已经导入 演示代码之前在 workspace_v12中,你可以创建一个新的工作空间,如果你想导入另一个工作空间,或者找到原来的工作空间并重命名它。