This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:DRV2700EVM -未找到 USB FET

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345041/msp430f5510-drv2700evm---no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDRV2700EVM

您好、TI

我尝试使用 UniFlash 将 DRV2700EVM 的固件更新到最新版本1.7。

但我不断收到"未找到 USB FET"错误。

我安装了 ti_msp430driver_setup_1.0.1.2、但设备管理器中似乎无法识别 TI 驱动程序。

我还应该怎么做?

环境如下:
================================
目标:DRV2700EVM
操作系统: Windows10 Pro x64位
CCS:ccs_setup_6.2.0.00050.exe
UniFlash:uniflash_sl.8.6.0.4688.exe
MSP430Driver:ti_msp430driver_setup_1.0.1.2.exe
================================

提前感谢您。

此致、
西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果 您在器件管理器中找不到 MSP430的 USB 端口、似乎您的计算机缺少相应 USB 接口的驱动程序。 您可以在网站上查找"接口驱动程序下载"或"串行驱动程序下载"、并在网站上查找下载指南。 请记住在下载驱动程序后重新启动计算机。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Janz,


    感谢您的回答。

    我使用压电式控制台成功升级到1.7版。

    但是、仍无法在 UniFlash 上执行固件升级。

    DRV2700EVM 是否只能从压电式控制台下载固件?


    此致、
    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    很抱歉,我从4月4日到4月14日不在办公室。 您可以检查是否可以在 PC 的"设备管理器"中找到 EVM 的 USB 端口。 如果找不到、则表示您的问题不是 TI 器件引起的、是您的 PC 没有 USB 接口驱动程序(与 TI 器件无关、仅与 USB 接口有关)导致的。 您应查找  USB 接口的驱动程序 并将 其下载到您的 PC。

    此致、

    K·扬茨