This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:LPM3中的看门狗

Guru**** 2595280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344669/msp430f6779a-watchdog-in-lpm3

器件型号:MSP430F6779A

您好!

我 想从用户指南中了解这种情况下的电流消耗数据。

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于什么时钟源被用于 SMCLK 或者 ACLK。  

    根据数据表第5.5章 、以 ILPM3、VLO 和 ILPM4为例、这意味着 VLO 在25摄氏度下将消耗约0.2uA 的电流。 您可以根据自己的设置进行计算。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我需要在 LPM3中启用 WDT 看门狗模式

    应该配置什么时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 因为在这里的假期,刚刚回到办公室。  

    这取决于您在代码中配置的内容。 通常、WDT 可以使用 ACLK 作为 LPM3中的旋塞源。 而 ACLK 可以以 VLO 作为源。 因此、在这种情况下、LVO 需要额外的0.2uA。  

    此致、

    现金豪