This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:MSP430FR5959

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1348654/msp430fr5959-msp430fr5959

器件型号:MSP430FR5959

我正在寻找用于 MSP430的 driverlib 源代码、具体版本是:2.91.07.07

我已经访问了 MSP43驱动程序库 下载选项页面、但我无法找到 2.91.07.07的源代码

对于 driverlib 版本 2.91.07.07、您能否共享以下内容:

1.源码 zip

2. MD5校验和

3.许可证(我假设这将是 zip 的一部分在#1 )

我继承了一个 MSP430固件工程、该 工程将2.91.07.07 driverlib 集成到工程中。 我想对原始源代码进行比较、并查明是否对作为我继承的固件项目一部分集成的 driverlib 代码进行了任何更改。  

谢谢。

赛利