This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:在 Template_examplegap 项目中、找不到 USS 脉冲启动和 ADC 捕获与 quot 之间的差值对应的变量。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1349323/msp430fr6043-in-template_examplegap-project-the-variable-corresponding-to-gap-between-pulse-start-and-adc-capture-of-uss-cannot-be-found

器件型号:MSP430FR6043

大家好!

我正在使用 EVM430FR6043来检查是否有流动。 USS 程序中。

一切运行正常、所以我将其更改为 CSS IDE 中的模板示例项目进行测试。

但是、我会遇到"无信号"错误。 所以我用示波器进行了检查、发现信号似乎是正常生成的。

我认为原因与"脉冲启动和 ADC 捕获之间的差距"有关。

在我的测试环境中、变送器之间的距离是3cm。 使用 USS 进行测试时、我将"脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙"设置为4us。

但我 在 模板示例工程的 USS_userConfig.h 中找不到用于设置"脉冲启动和 ADC 采集之间的间隙"的变量

 如何调整"脉冲启动和 ADC 捕捉之间的间隙"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 USS GUI 直接生成 USS 头文件。 然后替换项目中的代码。  

    此致、

    现金豪