This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430U64F:MSP-FET430红色 LED 常开、无需编程

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1342108/msp-fet430u64f-msp-fet430-red-led-always-on-no-programming

器件型号:MSP-FET430U64F
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好、专家。

我想问是否有人解决了这个问题:

当我将 JTAG 连接到我的计算机(或任何计算机)时、绿光会亮起、2 o 3秒后、红光会亮起并保持亮起状态。 当我尝试对微控制器进行编程时、它总是提示:未知器件。

有人解决了这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据该指南、表7。  https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf

    如果这仍然没有帮助。 您可以尝试第 5.6.5.3章 MSP-FET HID 冷启动。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、我已经尝试过你建议的方法、但我仍然有相同的问题。 是否还有其他可以尝试的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 因为在这里的假期,刚刚回到办公室。  

    可能是目标板消耗过多电流而 MSP-FET 无法提供该电流导致的问题。 您可以尝试为目标板使用外部电压供应商以获得一个变通方法。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! ´ll 先看一下结果、然后对结果进行注释。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    此致、

    现金豪