This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60431:解决方案 pls

Guru**** 2930760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1350710/msp430fr60431-solution-pls

器件型号:MSP430FR60431

您好论坛、

我需要一个完美的 ADC 采集,请帮助我使它合适的...in 在那里我必须改变参数,因此 I m 使用 PSC500K018060H2AD2-BI ,其频率是500Hz...

这里我已经上传了 ADC 捕获图像和他们的参数...请检查和回复 asap ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我有另一个疑问,因为在这里我使用500Hz ,fi 和 f2范围是使用低于200kz 它的正确或错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用500kHz 换能器、建议 对于500kHz 换能器、将 F1设置为440、将 F2设置为442。

    建议将 UPS0到 UPS1 GAP 设置为500或1000。

    建议使用2000的信号采样频率。

    如果使用频率模式、则需要首先将 F1设置为170k 和 F2 = F1+2kHz。  

    您可以参阅此学院、了解参数调整。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    现金豪