This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:开关型号产生错误、但加载

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1351502/evm430-fr6047-switching-variants-gives-error-but-loads

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好

将变体切换到后、我仍然收到警告、但下载会发生。

如何消除此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以法莲、

    能否验证您在目标配置文件( .ccxml)。  这位于工程目录的 targetConfigs 文件夹中。

    您是否还可以验证在变体下的项目属性中选择了正确的器件?  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此处、我将修改型号为 msp430FR6047:

    正在应用和关闭

    激活调试:

    问题仍然存在。

    注意:忽略允许下载。 但是、如何更正?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以法莲、

    您的目标配置文件是否也会选择 MSP430FR6047?

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    就是这样。 非常感谢。

    以法莲