主题中讨论的其他器件:MSP-FET
自从我5年前开始使用 CCS 以来、一直存在一个问题、而且这个问题仍然存在。 我在尝试连接到和编程 A up 时收到此错误:
MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已在使用中
我有几个关于这种形式的帖子,在过去的10年里30多其他人。
为了节省时间、请参考以下信息:
到目前为止、我使用的每个板都是 MSP430系列。
重新启动 PC 无帮助。 重启电脑没有任何帮助。
我始终可以在器件管理器中看到 MSPFET 模块。
CCS 版本是 :12.6.0.00008
就在几天前,我在另一个板上工作,没有问题。 我现在正在处理的板是为了进行软件更改、该板已知可以正常工作、并且之前已将软件加载到其中。
特别令人不安的是,10年来,这一错误信息一直保持不变。 想象一下、如果除了"已在使用"之外、该错误消息提示"器件认为使用的是 MSPFET、这会有多大用处。 想一想开发人员浪费的时间是多少小时、因为 CCS 无法 在连接到 PCB 的过程中提供更详细的错误消息、例如:
1) 1)在 USB COM 端口上找不到调试器
2) 2)找到调试器、但无法与之通信
3) CCS 认为您仍在调试另一个项目、因此 MSPFET 已在使用(_and_告诉您哪个项目)
4) 4)找到了调试器、可以与之通信、但它无法与任何处理器通信
5) 5)找到的调试器、可以与之通信、但项目配置文件中未指定处理器。
在调试语句中这样清晰会很棒。 当前错误与仅显示"语法错误"的糟糕编译器一样无用、当遇到明确的一些非常具体的问题时、只是编译器写入器很懒、没有提供更详细的错误消息。 我再次声明、就在几天前、在另一个电路板上一切正常。
为了进一步避免几轮"是否插进来"、让我先问以下问题:
1) CCS 是否有关于哪个项目具有 MSPFET/哪个项目"拥有"MSPFET 的概念
2)如果是,如何清除此所有权?
3)错误读为"...已在使用"。 开发人员如何确定要使用 MSFET 的_项目/软件/处理器/资源/任何声明?
4)当您使用给定的处理器在给定的 PCB 上完成工作以避免出现".... already in use"错误时,应采用什么步骤?
5 )(这是有些修辞的)任何解释,如何这种错误没有被修复了10年以上?
-皮特