This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:寻找获得替代安全完整性等级(SIL)认证的微控制器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1348548/msp430fr2476-finding-alternative-safety-integrity-level-sil-certified-microcontroller

器件型号:MSP430FR2476

大家好、

以前、我们 在项目中将 MSP430FR2476TPT 器件型号用作微控制器、现在我们需要找到此器件的替代  产品、即经安全完整性等级(SIL)认证的微控制器。 请建议可通过 SIL 认证的替代器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hithesh、

    让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hithesh、

    我被告知如下:

    在器件级别、SIL 级别是根据器件的 FMEDA 确定的。 目前、我们的 MSPM0器件不包含 IEC61508指标。 因此、我们不能声明符合任何器件级 SIL 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:  

    谢谢更新、我可以拥有类似的控制器或已通过 SIL 认证的控制器列表吗?我们可以选择通过 SIL 认证的控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hithesh:

    很遗憾、我仅支持 MSP430和 MSPM0。   您将需要在处理器论坛中打开新的 E2E 并提出问题。